通信系统和产品领域的全球领先者康普公司分部安德鲁在CommunicAsia 2008展上推出两种新的基站天线解决方案,以满足亚太运营商的独特要求。这两种解决方案是建立在该公司广泛的端到端的、业界领先的无线基础设施解决方案组合基础上的。

CSH系列的Micro AcCELLeratorTM隐藏式基站天线最大限度地减少视觉冲击和风力荷载,而扩展的WiMAX基站天线系列现在则具有三个频带。

亚太区销售与营销副总裁Ben Cardwell表示:“作为一个值得信赖的合作伙伴和世界领先的无线和宽带运营商的关键解决方案的提供商,安德鲁将以尽可能低的投资继续推出相关的解决方案,用于连接用户,优化网络效率及增加用户群。

这些新推出的解决方案将扩大我们的创新产品系列,以帮助运营商在发展中市场实现更快、更方便和更经济的基站建设,并在比较成熟的市场将用户连接到更先进的语音和数据服务。”

已推出的新解决方案

安德鲁的CSH Micro AcCELLerator基站天线是非常紧凑的三扇形的隐藏式天线,具有卓越的射频性能和最低限度的视觉冲击及风荷载。通过将三个天线阵列组合到一个直径仅为200毫米的组件内,安德鲁实现了几乎看不见的基站天线。

CSH Micro AcCELLerator隐藏式解决方案解决了这样的情况:即无线运营商需要迅速获得政府和地方当局的计划审批,这些当局有着严格的分区制的无线基础设施视觉冲击规定。全部系列的天线支持 GSM 1800、CDMA 1900、W-CDMA和AWS频带。

对于快速部署2.5、3.5和/或5.8 GHz频带的WiMAX基础设施,安德鲁的WiMAX天线提供了优良的电气性能和成本竞争力。

已分配了WiMAX频谱的国家和地区,包括印度、韩国、日本和台湾的网络运营商均能买到WiMAX天线。运营商可以选择WiMAX基站天线系列产品,包括一些采用安德鲁获得专利的Teletilt®设计的产品,该设计能够实现远程可变的电调下倾角度。

Cardwell说:“随着亚太地区的监管环境继续放松,CSH Micro AcCELLerators和WiMAX天线均可加快运营商的网络部署时间”

安德鲁对亚太地区的投入

在CommunicAsia 2008上展示其最新的解决方案时,安德鲁进一步表达了对亚太地区的强大投入。2008年第一季度,该地区占该公司全球收入的15%左右,与2007年同季比较,增长了17.3%;与2007年第四季度比较,增长了21.1%。

Cardwell表示:“亚太地区对安德鲁和康普非常重要,因为中国和印度有可能提供最强劲的增长。根据最近的一个行业报告,到2013年底,该地区可能拥有超过4000万WiMAX用户群。在安德鲁,我们准备在这个令人兴奋的机会期帮助运营商,特别是在发展中的市场,在这些市场中他们努力将无线网络覆盖带到农村地区。”

自从2007年在印度果阿开办新的19400平方米的工厂以来,安德鲁继续在亚太地区投资,并在今年在印度庆祝其开业10周年。它将在果阿的职工总数扩大了50%,以应对日益增长的产能需求。该厂生产射频电缆产品和天线,它已经大大扩大了其基站天线生产能力,并增加了地面微波天线的生产能力。

安德鲁为客户提供的价值: 连接、优化和成长

在CommunicAsia 2008上,安德鲁将以“连接、优化、成长”为主题展示其产品。除了如上所述的新产品,它还将展示以下解决方案:

-- Teletilt遥控可变电调下倾角度天线系统

该系统目前符合AISG 1.1和2.0模式,它使运营商能够通过远程调整天线,从世界上任何地方优化他们的网络,避免了基站停机或不菲的铁塔工作人员。

-- 节点A射频增强器

一个将户外频带延伸到室内环境的设备,并作为具成本效益的安装新基站的可选方案,支持窄带信道和单个频段的结合。

-- 光面铝电缆和 EZfit®系列连接器

这些铝传输线缆采用创新的光面电缆设计,提高了网络性能,重量更轻,更柔软。它们可以用EZfit 系列连接器安装,只需要一个手动工具,具有优异的性能和操作便利。

-- OneBaseTM InSiteTM

该基站监测工具由Insite Connect和Insite RF解决方案组成,它可帮助运营商防止小问题酿成大祸,并通过避免代价高昂的派遣紧急维修人员的方式和帮助维持客户满意度为运营商节省资金。

安德鲁展台一个重要的亮点是模拟火车隧道的显示屏,它演示如何使用IONTM光纤分布式天线系统、节点中继器和/或辐射电缆扩大在低覆盖率区域,例如隧道及地下建筑中的网络覆盖率。此外,在CommunicAsia 2008上,安德鲁的Geometrix®移动定位系统首席产品架构师Martin Dawson今天将做关于LBS解决方案的演讲,题为“用位置信息服务器为移动和VoIP网络提供基于位置的服务”。

参观者可以在CommunicAsia 2008新加坡展览中心4号厅4J2-07号展台观看安德鲁的展出,它将持续到6月20日。也可以在6月17日14时30分到新加坡博览中心D和E厅出席Martin Dawson的演讲。

Geometrix、Teletilt和EZfit是注册商标,Micro-AcCELLerator、OneBase、InSite和ION是康普公司的商标。

关于康普(CommScope)

康普公司(纽约证券交易所股票代码:CTV)( www.commscope.com )是通信网络基础设施解决方案领域的全球领先者。通过其安德鲁®品牌,它成为用于无线网络的射频子系统解决方案的全球领先者。通过其SYSTIMAX®和Uniprise®品牌,康普成为企业应用领域结构化布线系统的全球领先者。它还是用于宽带有线电视网络的同轴电缆的主要制造商,是北美用于DSL和FTTN的环保型机柜的主要供应商之一。康普以强大的研究和开发能力做后盾,将技术专业知识和专有技术与全球制造能力相结合,为客户提供基础设施解决方案,满足全球130多个国家的不断变化的全球通讯网络的需求。

本新闻稿包含前瞻性陈述,这些陈述是基于管理层目前所掌握的资料、管理层的信念以及有关未来情况的诸多假设做出的。前瞻性陈述并非是业绩保证,它受到诸多不确定因素及其他因素的影响,这些因素可能导致实际结果与当前期望的结果产生重大差异。有关可能会导致这种差异的因素的详细介绍,请参阅康普提交给美国证券交易委员会的文件。在提供前瞻性陈述问题上,公司不打算由于新信息、未来情况等原因更新这些陈述,也不承担任何这样的义务或责任。

免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contact Us

新闻媒体联系方式:
安德鲁(亚太区)
Janice Chong
+(65) 6588 2023分机12 or janice.chong@andrew.com
或者
康普
Rick Aspan
+1 708-236-6568 or publicrelations@commscope.com
或者
投资者联系方式:
康普
Phil Armstrong
+1 828-323-4848