HICKORY, NC, 26 giugno 2012 - La capacità di cogliere e monitorare i parametri più importanti per garantire la massima efficienza della rete ha un valore insostituibile per i responsabili IT. Per rispondere a questa importante esigenza CommScope, Inc., leader globale nelle soluzioni di infrastrutture per le reti di comunicazione, presenta la nuova soluzione di gestione SYSTIMAX® imVision™.

Grazie a funzionalità come la nuova piattaforma web del software imVision System Manager 7.0 e il rivoluzionario sistema con touchscreen a colori imVision Controller, la soluzione imVision offre ai responsabili IT un controllo senza precedenti della loro infrastruttura con una gestione avanzata e intelligente del livello fisico che sfrutta i pannelli intelligenti SYSTIMAX iPatch®.

 La soluzione imVision consente al personale IT di visualizzare in tempo reale informazioni di circuito end-to-end durante gli spostamenti, le integrazioni e le modifiche grazie a una funzionalità esclusiva che crea una traccia visiva dei cablaggi effettuati.

I tecnici e i responsabili IT possono così migliorare la velocità e l'accuratezza delle modifiche di connettività apportate in tutta la rete da un'unica posizione a diversi dispositivi, come computer e server, punti di accesso wireless, telefoni e videocamere IP, stampanti di rete, switch e dispositivi PDU.

"La distribuzione di un'infrastruttura intelligente nella rete sta diventando pratica comune nel settore, poiché i responsabili IT desiderano avere un controllo immediato e veloce di alcuni aspetti della rete, quali la sicurezza, l'efficienza dei processi e la gestione energetica", ha affermato George Brooks, Vicepresidente Senior del reparto Enterprise Product Line Management di CommScope. "In qualità di consulente di fiducia, CommScope ora offre una soluzione completa che consente di avere una visione in tempo reale della rete globale, accurata e semplice da mantenere, che prepari allo stesso tempo i tecnici alle esigenze di rete future".

Il nuovo sistema di controllo imVision presenta funzionalità eccezionali, che forniscono al personale IT una visibilità della rete end-to-end letteralmente a portata di mano da qualsiasi rack o cabinet. I tecnici possono inoltre utilizzare il software web imVision System Manager per esaminare, monitorare ed eseguire il controllo dell'intera rete fisica da una posizione centralizzata. La soluzione imVision migliora l'efficienza operativa, garantisce una maggiore sicurezza in tutta la rete, perfeziona la gestione delle modifiche e tiene traccia in tempo reale della posizione dei dispositivi connessi.

"La soluzione per l'amministrazione automatizzata delle attività di cablaggio con monitoraggio in tempo reale e gestione della connettività del livello fisico è diventata oggi una soluzione completa per i servizi di identificazione della posizione pienamente integrati nell'infrastruttura del servizio IT", ha aggiunto Brooks. "Questa visibilità del livello fisico consente ai professionisti del settore IT di garantire la sicurezza della rete grazie alla capacità di eliminare rapidamente punti ciechi, identificare immediatamente le posizioni in cui si verificano violazioni del livello fisico e monitorare costantemente modifiche o spostamenti interni alla rete".

La soluzione per la gestione dell'infrastruttura imVision è parte integrante dell'approccio CommScope Living Infrastructure che aiuta i clienti a progettare e distribuire soluzioni per le loro infrastrutture. Con imVision è possibile infatti integrare le funzionalità di intelligence nella propria infrastruttura, per poi distribuire e modificare la piattaforma in base alle esigenze future.

SYSTIMAX e iPatch sono marchi registrati e imVision è un marchio di CommScope, Inc.

Contatto stampa:

Joseph P. Depa III, CommScope
+1 828-431-9803 o publicrelations@commscope.com

 Contatto finanziario:

Phil Armstrong, CommScope
+1 828-323-4848

 Informazioni su CommScope

CommScope (www.commscope.com) ha avuto un ruolo importante in quasi tutte le migliori soluzioni di rete del mondo. Creiamo l'infrastruttura che connette persone e tecnologie al passo con l'evoluzione.Il nostro portafoglio di soluzioni end-to-end comprende l'infrastruttura necessaria ai nostri clienti per costruire reti cablate e wireless ad alte prestazioni. Indipendentemente dai cambiamenti tecnologici, il nostro obiettivo rimane lo stesso: aiutare i nostri clienti a creare, innovare, progettare e costruire meglio e più rapidamente. Continueremo a connettere e a fare evolvere le reti per il business o per le esigenze domestiche, sia al lavoro che in movimento.

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni e previsioni basate sulle informazioni attualmente a disposizione dei responsabili di gestione, sulle aspettative e le opinioni degli stessi e su una serie di supposizioni riguardanti eventi futuri. Le dichiarazioni previsionali non rappresentano garanzia di prestazioni future e sono soggette a fattori di rischio e incertezza a causa dei quali i risultati effettivi potrebbero differire materialmente da quelli attualmente previsti. L'azienda non si assume alcun obbligo e non intende aggiornare le dichiarazioni previsionali fornite in seguito a nuove informazioni, eventi futuri o altri fattori.

 

Contact Us