GLOBAL LANGUAGE
 
Home > Acerca de nosotros > Noticias > Comunicados de prensa
Comunicados de prensa
CommScope elogia la implantación del nuevo estándar para cable de fibra óptica

RICHARDSON, Texas, 26 de agosto de 2009 — CommScope Enterprise Solutions, una división de CommScope, Inc. (NYSE:CTV), alaba la presentación del nuevo estándar de fibra óptica para la fabricación de cables OM4 destinados a centros de datos y a redes de área local.

Las especificaciones de rendimiento del nuevo estándar TIA-492AAAD de la Telecommunications Industry Association (Asociación de la industria de telecomunicaciones, TIA) coinciden con las de SYSTIMAX® LazrSPEED® 550 de CommScope: la misma solución visionaria de fibra óptica que se viene empleando en redes de área local y en centros de datos en todo el mundo desde 2003. Asimismo, un subcomité de la International Electrotechnical Commission (Comisión electrotécnica internacional, IEC) está revisando la cuarta edición del estándar de fibra multimodo con el fin de añadir especificaciones de esta misma categoría.

“Nos complace saber que las especificaciones de los nuevos estándares de OM4 coinciden con los de nuestra solución de fibra LazrSPEED 550 y que esas mismas normas contribuirán al desarrollo de otros estándares para redes que estructurarán la industria de las comunicaciones mediante datos”, asegura Paul Kolesar, ingeniero principal de sistemas y representante de estándares de CommScope Enterprise Solutions. “Las propuestas de CommScope cumplen con creces los estándares años antes de su estandarización. Esto hace que los clientes puedan beneficiarse de unas soluciones compatibles con aplicaciones tanto actuales como futuras. La elección de SYSTIMAX con cableado LazrSPEED 550 proporciona un mayor grado de confianza en la conectividad de redes a través de la calidad, el rendimiento, la fiabilidad y la compatibilidad con aplicaciones durante más tiempo. Con esto se consigue alargar la vida de la red y, a su vez, proteger las inversiones de cableado de los clientes”.

Durante más de cinco años, LazrSPEED 550 de CommScope, la primera solución de fibra óptica OM4 del mercado, se ha adaptado a las máximas velocidades y distancias que exigían las novedosas aplicaciones en centros de datos y en redes LAN. LazrSPEED 550 se ha instalado en hospitales, campus corporativos, estadios, universidades, hoteles resort y casinos, así como en edificios gubernamentales y de oficinas. Lo han utilizado también clientes que se han querido beneficiar de las soluciones de infraestructura de red de alto rendimiento para aplicaciones emergentes de vital importancia para su negocio y con un ancho de banda de gran capacidad. Estos clientes seguirán beneficiándose de la solución, ya que las infraestructuras de cableado cumplen plenamente con los nuevos estándares.

La fibra multimodo LazrSPEED 550 es ideal para nuevas instalaciones ya que incrementa el alcance y la utilidad de las aplicaciones de fibra óptica multimodo de bajo coste de 1 Gbps a 100 Gbps. LazrSPEED 550 amplía las posibilidades de diseño, ya que permite reasignar el presupuesto para la potencia óptica y, en consecuencia, permite disponer de potencia para otros usos tales como las restricciones del ancho de banda. Esto, a su vez, maximiza la compatibilidad con todas las aplicaciones multimodo Ethernet, Fibre Channel e InfiniBand actuales y futuras. Como reconocimiento a sus capacidades, en los estándares borrador para Ethernet de 40 G/100 G y Fibre Channel de 16 Gb, se alude al estándar OM4.

Con la adopción del estándar OM4, CommScope engrosa su historial de innovación influyente siguiendo los pasos de la solución LazrSPEED 300, que supuso la antesala del estándar OM3, presentado en 2002. Durante casi una década, esta solución ha estructurado la conectividad de los centros de datos, reforzada con la implantación del estándar OM3 en aplicaciones Ethernet, Fibre Channel e InfiniBand.

“Con LazrSPEED 550, CommScope continúa su labor de satisfacer las necesidades de sus clientes a través de un producto que no solo proporciona el máximo rendimiento, sino que además protege su inversión en TI”, comenta Luc Adriaenssens, vicepresidente sénior de I+D y Tecnología de CommScope Enterprise Solutions. “Cuando los clientes implantan una solución que cumple con estándares tecnológicos del futuro, esto les da la tranquilidad de haber tomado la decisión acertada para sus centros de datos, lo que supone una gran satisfacción. Basta con preguntar a un cliente de CommScope. Es un sentimiento bastante generalizado”.

Resumen de las características de LazrSPEED 550

  • El cable optimizado con láser cumple con creces el estándar OM3 y el nuevo estándar OM4 sobre especificaciones para cableado y fibra óptica.
  • Ofrece un ancho de banda modal eficaz mínimo de 4,700 MHz•km a 850 nm.Ofrece un ancho de banda modal saturado mínimo de 3,500 MHz•km a 850 nm.
  • Ofrece un ancho de banda modal saturado mínimo de 500 MHz•km a 1.300 nm.
  • Ofrece compatibilidad con transmisión de serie a 10 Gbps y complejidad baja hasta 550 metros, y más de 150 metros para velocidades de 40 Gbps y 100 Gbps.

CommScope Enterprise Solutions, una división de CommScope, Inc., ofrece una completa cartera de soluciones de infraestructura de red que permite a los clientes de empresas, independientemente de su tamaño, sector o presupuesto de TI, sacar provecho de las oportunidades económicas y empresariales. Las líneas de productos SYSTIMAX® y Uniprise® de esta división ofrecen soluciones de voz, datos, vídeo y combinadas que van desde aplicaciones indispensables de ancho de banda y emergentes hasta aplicaciones que exigen una fiabilidad y una calidad duraderas para sus necesidades diarias. Respaldadas por los laboratorios de CommScope, las líneas de productos se distribuyen a través de un canal internacional de colaboradores y distribuidores líderes del sector que garantiza una prestación de servicio y una asistencia continuada y de excelente calidad en todo el mundo.

Acerca de CommScope
CommScope, Inc. (NYSE: CTV – www.commscope.com) es un líder mundial en soluciones de infraestructura para redes de comunicaciones. Gracias a su marca Andrew Solutions™, se ha convertido en un líder mundial en soluciones de subsistemas de radiofrecuencia para redes inalámbricas. Las marcas SYSTIMAX® y Uniprise® han convertido a CommScope en el líder mundial en sistemas de cableado estructurado para aplicaciones empresariales. Asimismo, es el primer fabricante de cable coaxial para redes de televisión por cable de banda ancha y uno de los principales proveedores norteamericanos de carcasas seguras para el medio ambiente destinadas a aplicaciones DSL y FTTN. Con el respaldo de un sólido proceso de investigación y desarrollo, CommScope combina sus conocimientos técnicos y su tecnología patentada con la capacidad de fabricación global para ofrecer a los clientes soluciones de infraestructura para el desarrollo de redes de comunicaciones globales en más de 130 países de todo el mundo.

Contacto de prensa:
Fiona Nolan, CommScope
+353 1 2042000 o
fnolan@commscope.com

Este comunicado de prensa incluye declaraciones de intención basadas en la información disponible actualmente para la gestión, las creencias de gestión, así como para un buen número de supuestos acerca de acontecimientos futuros. Las declaraciones de intención no son garantía de rendimiento y están sujetas a una serie de incertidumbres, entre otros factores, que podrían provocar que los resultados reales fueran distintos de los esperados. Si desea obtener una descripción más detallada de los factores que podrían ocasionar esta divergencia entre los resultados esperados y los reales, consulte los archivos de CommScope de la Comisión de Bolsa y Valores. Al realizar declaraciones de intención, la empresa no pretende ni se compromete de ningún modo a actualizar estas declaraciones a causa de que aparezca nueva información, de que se produzcan acontecimientos futuros o de otros motivos.

 

[list]
 
my commscope | eventos | carreras | asistencia tecnica | relaciones con los inversores | derechos y deberes | noticias | sitemap | contactenos