GLOBAL LANGUAGE
 
Home > Qui sommes nous > Salle de rédaction > Communiqué de presse
Communiqué de presse
[2009-08-13]
Les performances de l’infrastructure restent au cœur des priorités pour les Data Centers malgré la récession économique

--Une étude montre que le rythme des investissements dans des technologies susceptibles d’améliorer l’efficacité et le débit ne ralentit pas--

RICHARDSON, Texas, 13 août 2009.  Le rôle des Data Centers, épine dorsale des activités informatiques et de gestion du réseau dans la plupart des entreprises, est stratégique. Malgré le contexte économique actuel, les Data Centers bénéficient d'investissements constants en vue d'en améliorer les performances et la fiabilité.

Selon une récente étude commanditée par CommScope avec la participation de Brocade, Eaton et Intel, près d’un tiers (32 %) des entreprises interrogées dans le monde prévoient ou ont déjà entrepris la construction de nouveaux Data Centers, et plus de quatre centres existants sur cinq (83 %) continuent de bénéficier d'investissements en matière d'infrastructure et de technologies. Près des deux tiers (65 %) des entreprises sondées ont déclaré avoir dû faire la preuve qu’un retour sur investissements était possible avant de voir leurs projets acceptés.

Dans 34 pays au total, plus de 730 informaticiens responsables du Data Center de leur entreprise ont répondu à des questions sur les tendances en matière d'équipement, de conception et de développement de ces centres névralgiques de l’entreprise.

« Il est clair que pour les entreprises, les Data Centers jouent un rôle stratégique et, de ce fait, elles continuent d’investir pour que la qualité, les performances et l'intelligence soient en phase avec leurs objectifs professionnels », explique George Brooks, directeur chargé des Data Centers d’entreprise chez CommScope. « Qu’il s’agisse d’occuper la première place en termes de développement technologique et de nouvelles applications ou d’être à l’affût d’opportunités rentables, l'expansion des Data Cenetrs et les projets d'amélioration restent d’actualité, malgré la récession économique ».

Citons certaines des principales conclusions de l’étude:

  • Globalement, plus de la moitié des entreprises (54 %) qui installent un câblage cuivre investissent dans des solutions à 10 Gbits/s de catégorie 6A. Ses performances élevées et sa fiabilité sont essentielles pour la virtualisation et la consolidation, les deux principaux moteurs des politiques écologiques et de contrôle des coûts, et qui dépendent fortement de la fiabilité. Les aéroports (86 %) et le secteur de la santé (71 %) sont les segments d’activité qui contribuent le plus aux investissements dans des solutions de câblage sur cuivre 10 Gbits/s de catégorie 6A.
  • Parmi les interviewés adeptes de la fibre dans leur Data Center, le passage aux fibres multimodes optimisées laser 40/100 G s'accélère, avec l'installation de la fibre OM3 dans 31 % des cas, et de la fibre OM4 pour 19 %.
  •  Les Data Centers continuent de bénéficier d’investissements au profit de technologies puissantes et peu encombrantes. Ils utilisent des serveurs lames souvent plus compacts et moins consommateurs d’énergie que les modèles précédents ; de plus, la virtualisation autorise l’exécution de plusieurs applications sur chaque serveur.  Ainsi, la diminution des besoins en espace et en énergie entraîne une réduction des coûts.
  • Alors que les ressources informatiques supplémentaires sont le plus souvent montées en rack, les Data Centers migrent vers des solutions à bande passante plus large pour limiter le volume du câblage. Comparés aux serveurs optimisés en rack, les serveurs lames peuvent diminuer la complexité de gestion des câbles. 30 % utilisent déjà la nouvelle connectivité cuivre 10 Gbits/s dans le réseau principal et 46 % envisagent cette solution au cours des trois prochaines années.  
  • Dans les segments de réseau horizontaux, 21 % utilisent des connexions 10 Gbits/s sur cuivre. 48 % envisagent d'adopter ce système au cours des trois prochaines années. Le nouveau câblage sur cuivre haute performance, conforme à la norme de catégorie 6A/Classe EA, est une option facile à installer destinée aux Data Centers hautes performances.

« La récession ne ralentit pas la demande en matière d’applications et de traitement des informations en ligne qui gouverne l’expansion des Data Centers », explique M. Brooks. « En même temps, le développement des banques d’images et de vidéos renforce la nécessité pour les Data Centers de disposer d'une infrastructure à bande passante optimisée. À mesure que les serveurs vont réduire en taille et gérer davantage d'applications, la densité des connexions et la bande passante devront augmenter considérablement ».

L’étude montre que les critères de performance et de qualité de l’infrastructure sont largement appréciés. Un grand nombre d’interviewés citent les performances (62 %) et la facilité de maintenance (54 %) comme facteurs d’influence dans les décisions d’achats, avant le prix (50 %).

Selon M. Brooks, « l'optimisation des performances des Data centers est un facteur d'efficacité qui peut aider les entreprises à combattre les effets de la crise et à se préparer à la reprise. L’infrastructure de la couche physique concentre toutes les attentions puisque c’est là qu’apparaissent les goulets d’étranglement en cas de pic des demandes. Les solutions fiables et abordables de type 10 G et 40 G/100 G vont s’imposer dans l’installation des Data Centers, au cours des prochaines années, pour l’efficacité opérationnelle et le gain d'espace qu'elles procurent. Ces connexions d’infrastructure à haut débit libèrent de la place pour l'installation d'autres équipements et pour la circulation de l'air de refroidissement, autre critère important pour la majorité des interviewés (61 %) ».

Cliquez ici pour consulter/télécharger le rapport.

CommScope Enterprise Solutions, une division de CommScope Inc., offre une gamme complète de solutions d'infrastructure réseau. Ces solutions permettent aux entreprises, indépendamment de la taille, de l'industrie ou du budget informatique alloué, de disposer d'une technologie performante pour mener leurs activités de manière optimale. Les gammes de produits SYSTIMAX® de la division correspondent à des solutions convergentes voix, données et vidéo, allant des applications stratégiques à haute bande passante et innovantes aux applications plus courantes nécessitant néanmoins un niveau de qualité et de fiabilité élevé. Bénéficiant de la technologie CommScope Labs, nos produits sont commercialisés grâce à l'expertise d'un réseau global de BusinessPartners et de distributeurs confirmés et ultra-performants à travers le monde.

À propos de CommScope
CommScope, Inc. (NYSE : CTV - www.commscope.com) est un leader mondial de solutions d'infrastructures pour les réseaux de communications. Par l'intermédiaire de sa marque Andrew Solutions™, CommScope est le leader mondial des sous-systèmes à fréquences radio pour les réseaux sans fil. Par l’intermédiaire de ses marques SYSTIMAX®, CommScope est également le leader mondial des systèmes de câblage structuré pour les applications d’entreprise. La société est en outre le plus grand fabricant au monde de câble coaxial pour les réseaux de télévision haut débit par câble et l'un des premiers fournisseurs nord-américains d'armoires protégeant l'environnement pour applications DSL et FTTN. Soutenue par un département de recherche et développement dynamique, CommScope allie expertise technique et technologie exclusive à sa capacité de fabrication mondiale pour fournir à ses clients répartis dans plus de 130 pays des solutions d'infrastructures adaptées à des réseaux de communication mondiaux en pleine évolution.

Contact Presse :
Fiona Nolan, CommScope
+353 1 204 2000 or fnolan@commscope.com

Contact Investisseurs :
Phil Armstrong, CommScope
+1 828-323-4848

Le présent communiqué de presse inclut des énoncés prévisionnels fondés sur les informations dont dispose actuellement la direction de l'entreprise, sur les convictions de ses dirigeants et sur un certain nombre de suppositions concernant l'avenir. Les énoncés prévisionnels ne sont en aucun cas une garantie de performance. Ils reposent en effet sur un certain nombre d'incertitudes et de facteurs susceptibles de conduire à des résultats réels sensiblement différents de ceux actuellement attendus. Pour plus d'informations sur ces facteurs, reportez-vous aux documents CommScope fournis à la Securities and Exchange Commission. L'entreprise n'a en aucune façon l'intention, le devoir ou l'obligation de mettre à jour ces énoncés prévisionnels, notamment sur la base de nouvelles informations ou de futurs événements.

[list]
 
My Commscope | Evènements | Carrières | Assistance technique| Relations investisseurs | Direction | Infos | Plan du site | Nous contacter