GLOBAL LANGUAGE
 
Home > Industrielösungen
Industrielösungen
Bildungssektor
Von Grundschülern bis hin zu Universitätsstundenten, in faktisch jedem Kurs wird die vielschichtige Spitzentechnologie zur Verbesserung des Lernprozesses zunehmend eingesetzt.  Darüber hinaus wenden sich akademische Einrichtungen an SYSTIMAX Solutions, damit die Technologie zunehmend für den Bildungssektor nutzbar gemacht wird. Mit seinen flexiblen Kommunikationslösungen, die mit Ihren Anforderungen im Bildungswesen wachsen, ist SYSTIMAX Solutions™ die ideale Lösung, mit der Sie die Effizienz steigern und die Kosten möglicherweise senken und somit Ihrer Einrichtung den Weg zum Erfolg ebnen können. Doch vor allem stellt Ihnen SYSTIMAX Solutions die Technologie zur Verfügung, mit der Sie das eigentlich wichtige Endergebnis beeinflussen können: die Zukunft Ihrer Schüler und Studenten.
Unternehmen
SYSTIMAX® Solutions ist weltweit marktführend im Bereich strukturierter Verkabelungssysteme und bietet integrierte End-to-End-Verkabelungslösungen für Sprach-, Daten-, Video- und Gebäudemanagementanwendungen sowohl für kabelgebundene als auch für kabellose Unternehmensnetzwerke.
Finanzsektor
Niemand versteht die Notwendigkeit, in eine hochleistungsfähige, zuverlässige Netzwerkinfrastruktur zu investieren, besser als Mitarbeiter im Finanzsektor.
Stadiums and Arenas
The modern stadium is not merely a venue for viewing sporting events. It’s become an integral, jaw-dropping part of the spectator experience. It’s a showcase of architectural and technological possibilities. It’s an epicenter for new community development. It’s a profit center for businesses. When designed and constructed strategically, stadiums themselves attract more people than the events they host. This generates not only box office revenue but also prestige and greater overall value for the sports franchise, not to mention increased tax revenues for the communities in which they’re built. With so much to gain, it’s easy to understand why each new stadium is grander and more technologically advanced than its predecessors.
Globale Unternehmen
Für ein globales Unternehmen ist der Begriff 24/7 ein Muss und nicht bloß eine Option.  Sie verstehen, dass die Verkabelungsinfrastruktur der zwar unsichtbare, aber entscheidende Link zwischen Ihrem Unternehmen, Ihren Kunden und Ihren Mitarbeitern ist. CommScope ist in mehr als 130 Ländern tätig und unser Team für globale Kundenlösungen bietet die bestmögliche Kundenbetreuung, um Sie bei der Auswahl der passenden Leistungsbeschreibungen, Lösungen und Installationspartner schnell und effizient zu unterstützen – an jedem Ort in der Welt.
Behörden
Als weltweit führender Anbieter von Verkabelungslösungen stellt SYSTIMAX Solutions™ leistungsstarke Verkabelungslösungen zur Verfügung, die die Anforderungen der Behörden auf nationaler, bundesstaatlicher und kommunaler Ebene erfüllen.
Gesundheitswesen
SYSTIMAX Solutions™ ist das Unternehmen, dem man Netzwerkleistungen von entscheidender Bedeutung zutraut.  Im Gesundheitswesen geht man immer mehr dazu über, digitale Daten aus Röntgenaufnahmen zu erstellen und in schnellere Testergebnisse umzuwandeln.  Angesichts dieser neuesten Fortschritte ist es entscheidend, das die zugrundeliegende Infrastruktur in der Lage ist, die aufkommende und zukünftige Technik auch zu verarbeiten.
Industrieumgebungen
Über die relative Sicherheit einer typischen Büroumgebung hinaus muss Ihr Netzwerk möglicherweise auch entscheidende digitale Daten aus der Fertigungshalle, einer militärischen Anwendungsumgebung oder anderen rauen Umgebungen heraus übertragen, in denen elektromagnetische Störungen, Temperaturschwankungen, Schwingungen und eine Vielzahl anderer Umwelteinflüsse die Leistung des Netzwerks beeinflussen können.  Die robuste SYSTIMAX-Verkabelungslösung wurde speziell für die harten Anforderungen dieser äußerst speziellen Anwendungsumgebungen entwickelt.
Wind Power Applications
 Wind Power is a high-growth industry facing many challenges with particular emphasis on capital cost reductions, increased capacity requirements and enhanced reliability. CommScope offers a range of products that are effective, cost-efficient, and readily available.
Airports
Communication networks are vital to the operation of any airport. They support business and life-dependant operational systems, while also providing timely management data to support decisionmaking. In recent years, the number of network applications specific to the air travel industry has grown dramatically, far beyond traditional data and voice. With new airports being designed from the ground up, structured cabling for all applications has become an integral part of building design from the earliest stages.
 
My Commscope | Veranstaltungen | Karrieren | Technischer Support | Investor Relations | Staatsangehorigkeit | News | Standortplan | Kontakt