GLOBAL LANGUAGE
 
Home > Prodotti > Soluzioni di cablaggio
Soluzioni di cablaggio

CommScope è un leader mondiale nelle soluzioni di cablaggio e connettività per le reti di comunicazione. Mediante le nostre soluzioni ad alto contenuto tecnologico, forniamo infrastrutture in rame, fibra ottica e wireless a supporto di molteplici servizi di comunicazione.

CommScope offre alle imprese alcune delle soluzioni di connettività dalle più elevate prestazioni del settore di industria per applicazioni dati, voce, video e gestione degli edifici in reti sia cablate che wireless. Con il sostegno delle evolute attività di ricerca e sviluppo svolte nei suoi laboratori, CommScope combina competenze tecniche, tecnologia avanzata e capacità produttive globali per offrire a clienti di tutto il mondo soluzioni all’avanguardia del suo settore d’industria.

Oggigiorno le soluzioni di cablaggio per le comunicazioni non sono più una mera comodità, ma sono considerate uno strumento critico per poter accedere a servizi interattivi ricchi di preziose informazioni. È una lezione che noi di CommScope abbiamo appreso da tempo, ed è per questo che investiamo in ricerca e sviluppo. I nostri team di ricerca e sviluppo, con gli oltre 1.300 brevetti registrati e in corso di registrazione in tutto il mondo, sono riconosciuti come leader internazionali. Le loro idee si trasformano in innovative soluzioni end-to-end che conferiscono a reti e linee di trasmissione ampiezza di banda, prestazioni elevate e avanzate funzionalità.

SYSTIMAX 360™
L’infrastruttura di rete di prossima generazione, SYSTIMAX 360, è veramente senza limiti. Progettati pensando alle esigenze del cliente, i prodotti SYSTIMAX 360 forniscono la struttura, la velocità e l’intelligenza necessari a far crescere le aziende.
Soluzioni in rame
SYSTIMAX fornisce le soluzioni di cablaggio in rame a più elevate prestazioni per reti aziendali di prossima generazione.  Dalla soluzione GigaSPEED X10D, che risponde pienamente alle più recenti linee guida dell'emendamento IEEE 802.3an, alla soluzione GigaSPEED XL, che eccede gli standard della Categoria 6/Classe E, al cablaggio PowerSUM per l'evoluzione delle applicazioni a 100 Mb/s, SYSTIMAX ha le soluzioni di cablaggio di prossima generazione capace di soddisfare tutti i requisiti di rete.
Soluzioni in fibra ottica
SYSTIMAX Solutions si dedica a realizzare soluzioni in fibra ottica ottimali che forniscano opzioni di alta qualità e a prova di futuro per le reti aziendali.  SYSTIMAX® TeraSPEED, una fibra ottica monomodale a picco dell'assorbimento dell'idrogeno nullo (ZWP-SM, Zero Water Peak Singlemode) è concepita per equipaggiare per il futuro in modo economicamente efficiente le dorsali di comprensorio e delle reti metropolitane in modo che siano pronte ad accogliere i dispositivi di prossima generazione. La tecnologia SYSTIMAX LazrSPEED è la prima soluzione in fibra ottica multimodale al mondo a supportare la trasmissione seriale da 10 Gb/s a 850 nanometri su distanze di oltre 300 metri, più che sufficienti a connettere le dorsali interne degli edifici. La soluzione SYSTIMAX® OptiSPEED® fornisce connettività in fibra ottica per infrastrutture di rete ottimizzata per le applicazioni LAN preesistenti.
Soluzioni di patching
Con la sua gamma di soluzioni di patching innovative e ad alte prestazioni SYSTIMAX Solutions continua la sua lunga tradizione nell'offerta di infrastrutture di rete di prossima generazione. Il sistema SYSTIMAX iPatch fornisce un controllo interattivo e in tempo reale sulle connessioni sia in rame che in fibra ottica, che assicura una maggior sicurezza e una più pronta risposta da parte dell'amministrazione di rete. Grazie a specifiche tecniche e a un design migliorato, il sistema SYSTIMAX VisiPatch 360 aiuta a incrementare le prestazioni rispondendo al contempo all'esigenza di una soluzione esteticamente gradevole capace di supportare applicazioni complesse. SYSTIMAX® InstaPATCH® Plus e G2 forniscono una nuova generazione di soluzioni di amministrazione per le reti in fibra ottica, che semplificano la progettazione, la configurazione e l'ordinazione delle apparecchiature in fibra.
Soluzioni coassiali
I cavi coassiali CommScope si basano su un design comprovato nel tempo e hanno specifiche tecniche conformi o superiori agli standard d’industria. La quadruplice schermatura fornisce un ambiente a perdita di segnale minima che produce prestazioni elettriche e meccaniche ottimali nelle situazioni reali.
 
il mio commscope | eventi | carriera | supporto tecnico | relazioni con gli investitori | cittadinanza | novità | sitemap | contattateci