Aurora Networks® (ANS) and RUCKUS® Networks are now Vistance Networks
北京,4月14日 - 智能无线网络公司优科无线(Ruckus Wireless,Inc. 纽交所代码:RKUS)日前宣布首都师范大学(以下简称首师大)的智能Wi-Fi网络建设项目将部署1000余台Ruckus ZoneFlex™无线接入点(AP),包括ZoneFlex R700 802.11ac 双频3x3:3室内接入点,并通过Ruckus SmartCell™ 200网关(SCG 200)集中管理整个无线网络以及接入首师大校园网络。此次大规模室内外部署的无线网络设备将首先覆盖首师大校本部、北一区及良乡校区3个部分,其他校区的无线网络建设将后续逐步实施部署。这标志着Ruckus借助最先进的无线网络技术帮助首师大实现了覆盖全校区的无线网络环境,为全校师生的日常学习、生活、研究工作提供了坚实的保障。
首都师范大学创建于1954年,是一所包括文、理、工、管、法、教育、外语、艺术等专业的综合性师范大学,是教育部、北京市“省部共建大学”,是北京市重点投入建设,进入“211工程”的北京市属重点大学。建校60年来,共培养各类高级专门人才十余万名,是为北京市基础教育输送合格师资和培养其他现代化建设所需人才的重要基地。
优科智能Wi-Fi助力首师大数字化校园建设
首师大信息化平台是基于校园网的面向全校师生的一整套数字化应用系统。它涵盖了首师大全部校区内师生的日常学习、生活的方方面面,包括:网络接入、学校主页、办公系统、信息门户、学生教务管理系统、课程资源网、电子邮件、电视直播等。其中,在线学习部分被视为是E-Learning 的重要组成和核心内容之一。无线局域网(WLAN)因“随时、随地”的通讯特性,成为开展移动式网络教学、数字教学资源共享等在线学习应用的基础保障,其发展对首师大师生的学习方式产生了积极的影响,大大提高了学习的效率和质量。无线网络下的在线学习系统建设与应用已成为学校信息化教学改革的新的突破口。
本次的无线网络建设项目是首师大校园网络架构中的重要组成部分,它将为首师大的7大校区近88万平米,2万多名师生提供数字化服务,对于首师大数字化校园发展将起到举足轻重的地位。为了给在校师生提供便捷、高速、稳定的无线网络环境,首师大数字校园建设中心专门以图书馆开放阅览室为测试区域,对即将部署的无线网络设备进行了为期一个月的长时间的测试。在测试中,除了先前安装的其他品牌接入点外,包含Ruckus在内的数家品牌的新接入点设备和解决方案也同时接入并提供无线网络服务,以接受用户的实际测试,测试内容包括信号覆盖、视频多媒体大流量数据传输、信号干扰、高密度环境下性能等,并以用户问卷的方式进行评估。由于Ruckus智能Wi-Fi表现突出,最终首师大决定与Ruckus合作,在整个校区建设智能Wi-Fi无线网络系统。
智能Wi-Fi提升无线网络覆盖能力
校园的Wi-Fi环境具有一些区别于其他无线网络环境的特殊需求。“在学校,学生是上网用户的主要群体,近年来,学生持无线终端数量激增,学生均持有两个以上无线上网设备,即时通讯、视频课件浏览、音视频资料下载等占用了大量带宽。” 首师大数字校园建设中心主任胡迎宾介绍道:“在这种高密度、大流量、多种类终端的网络情况下,设备之间的同频干扰和对高密度稳定接入的要求成为了我们在建设我校无线网络过程中所面临的最大挑战。” 正如胡主任所说,使用传统Wi-Fi系统时,单个接入点的并发接入能力较弱,因此往往需要5-6台接入点才能满足接入需求,但随之而来的相邻接入点之间的同频干扰就十分严重。
此外,首师大校区内很多教学楼是60-70年代的老建筑,墙体厚重,对于Wi-Fi信号的屏蔽作用尤为明显。这就更加提高了对接入点信号覆盖和强度的要求。以往,在信号覆盖不好的区域,如隔间较多的学生宿舍,学生们通常会不按照规定选择私自加装无线接入点设备,以提高无线网络信号。可这样一来,反而更加加重了同频干扰的问题,为整体无线网络的覆盖加大了负担,也对网络管理员的工作带来了诸多麻烦。
Ruckus 专利 BeamFlex™技术和ChannelFly™信道选择技术,能有效降低首师大网络的同频干扰问题,每个Ruckus接入点最多可支持500个并发Wi-Fi 客户端。其中BeamFlex™技术能够降低其它Wi-Fi网络的干扰, ChannelFly™技术可以实时动态监测干扰,随即利用全部可用的频谱资源,为终端设备提供稳定可靠的接入,进一步有效降低干扰。
Ruckus 接入点稳定、优异的表现在首师大的新生注册、校运动会、校庆等诸多大型校园活动中尤为突出并广受好评。拿一年一度的校园新生欢迎活动举例。每年的高校迎新会是校园网络负担最大、压力最为集中的时候。全校师生、学生家长齐聚校园。来自于25个院系,56个专业的新老学生的注册、入籍工作集中在操场进行。这个时候,除了需要满足现场数以千计的师生、家长的无线网络使用需求以外,最为重要的就是要保障各个院系学生入籍注册使用的电脑可以稳定、安全的将学生信息传送到校园网数据中心,而这些电脑都需要使用可靠的无线网络与主机相连。在部署了Ruckus 智能Wi-Fi网络系统之后,本届首师大迎新会过程中,无线网络的稳定表现给首师大各部门各院系的领导、师生留下了深刻的印象。
便于管理,易于安装
由于首师大校园包含7大校区,分布在全市各地,高效、便捷的网络管理成为了首师大数字校园建设中心领导尤为看重的一项重要指标。本次首师大无线网络建设中还部署了新型可扩展且多功能的WLAN控制器Ruckus SmartCell™ 200网关(SCG 200)。该产品通过独特的、可动态扩展的集群模型,提供了业内最具可扩展性的WLAN控制器架构。一个SCG 200集群可以支持数万台Ruckus智能Wi-Fi接入点,以及几十万个并发Wi-Fi订阅用户。
SCG 200提供了一个集成的电信级组件管理系统(EMS),无需单独且昂贵的系统,便可实现快速部署。Ruckus SCG 200同时支持WLAN控制器和WLAN网关功能,通过采用3GPP Release 11标准的SaMOG技术实现了可靠WLAN接入。这意味着,首师大多校区整体无线网络环境管理工作将变的极为轻松和便利,大幅节省了网络管理的人员和资金成本。
此外,Ruckus 室内、室外接入点小巧的外形尺寸也为首师大Ruckus智能无线网络部署带来了极大的便利。在方便安装调试的同时,Ruckus接入点小巧的外观更加适应首师大校区内中式复古的建筑风格,很多接入点与建筑融为一体,甚至可以轻松的隐藏在狭小的屋檐后面。师生走过,几乎看不到这些智能Wi-Fi设备。Ruckus为全校师生提供高质量智能无线网络的同时,最大限度的保持了校区内古典、素雅的学习环境。
对于本次首师大与Ruckus的合作部署,胡主任最后表示:“采用了Ruckus智能无线Wi-Fi接入点后,高密度Wi-Fi环境下设备联网和相互干扰的问题已经基本解决,为我校师生正常连接网络、使用校园网服务提供了稳定可靠的基础,解决了我们的大问题。”
关于首师大
首都师范大学创建于1954年,是一所包括文、理、工、管、法、教育、外语、艺术等专业的综合性师范大学,是教育部、北京市“省部共建大学”,是北京市重点投入建设,进入“211工程”的北京市属重点大学。学校下设25个院系,56个专业。各类学生总数31,086人。已形成从专科生到本科生、硕士生、博士生及博士后,从全日制到成人教育、留学生教育全方位、多层次的办学格局和教育体系。学校占地约88万平方米,建筑总面积约77万平方米。学校建有数字校园建设中心,稳定、完善、高效的校园网络已全面开通。此外,还建有国家级标准塑胶运动场、体育馆、羽毛球馆、游泳池等体育运动场地。欲知更多信息,请访问网站:https://www.cnu.edu.cn