Aurora Networks® (ANS) and RUCKUS® Networks are now Vistance Networks
São Paulo, Brasil. 21 de outubro de 2015 – Entre 27 e 29 de outubro a Ruckus Wireless estará presente no Futurecom 2015 provendo Wi-Fi de alta capacidade para os auditórios e salas de conferência do evento, um dos maiores focados em TIC (Tecnologias da Informação e da Comunicação) do País que acontece no Transamerica Expo Center em São Paulo-SP.
Com o objetivo de oferecer o melhor e mais abrangente sinal em ambientes de alta densidade, a Ruckus Wireless e a Smartwave, distribuidora Ruckus, firmaram parceria com a Provisuale Participações, organizadora e produtora do Futurecom.
Serão 16 pontos de acesso (APs) Ruckus ZoneFlex, além do controlador Ruckus ZoneDirector, instalados para fornecer Wi-Fi de alta capacidade nos seis auditórios do congresso da Futurecom e outras áreas.
“Pela 4ª vez marcamos presença na Futurecom fornecendo o Smart Wi-Fi Ruckus Wireless de alta performance graças a ótima parceria já fomentada com a organização do evento. Além disso, a Ruckus Wireless se dedica para levar aos visitantes da Futurecom o que há de mais inovador em tecnologia Wi-Fi. Novos produtos e soluções poderão ser conhecidos em nosso estande”, afirma Andre Queiroz, diretor para América Latina da Ruckus Wireless.
Serviços
Ruckus Wireless na Futurecom 2015
26 a 29 de outubro de 2015
12h às 20h (dias 26 a 28)
12h às 18h (dia 29)
Estande H8 – Hall D
Transamerica Expo Center - Avenida Doutor Mário Vilas Boas Rodrigues, 387 - Santo Amaro, São Paulo - SP
ABOUT RUCKUS WIRELESS
Headquartered in Sunnyvale, CA, Ruckus Wireless, Inc. (NYSE: RKUS) is a global supplier of advanced wireless systems for the rapidly expanding mobile Internet infrastructure market. The company offers a wide range of indoor and outdoor "Smart Wi-Fi" products to mobile carriers, broadband service providers, and corporate enterprises, and has approximately 56,000 end-customers worldwide. Ruckus technology addresses Wi-Fi capacity and coverage challenges caused by the ever-increasing amount of traffic on wireless networks due to accelerated adoption of mobile devices such as smartphones and tablets. Ruckus invented and has patented state-of-the-art wireless voice, video, and data technology innovations, such as adaptive antenna arrays that extend signal range, increase client data rates, and avoid interference, providing consistent and reliable distribution of delay-sensitive multimedia content and services over standard 802.11 Wi-Fi.
Ruckus, Ruckus Wireless, BeamFlex, ChannelFly, Dynamic PSK, Unleashed, Zero-IT Activation, ZoneDirector e ZoneFlex são marcas registradas da Ruckus Wireless, Inc. nos Estados Unidos e em outros países. Todos os outros nomes de produtos ou empresas podem ser marcas comerciais dos seus respectivos donos.