Aurora Networks® (ANS) and RUCKUS® Networks are now Vistance Networks
São Paulo - 19 de Novembro de 2018 - A Ruckus Networks, uma empresa do grupo ARRIS, fornece soluções de redes cabeadas e sem fio para que as organizações de saúde melhorem a cobertura de suas redes e o suporte a aplicações internas na área médica, bem como aos dispositivos Wi-Fi trazidos por amigos e familiares dos pacientes nas salas de espera.
As redes Wi-Fi estão gerando novos benefícios para pacientes que desejam uma conectividade Wi-Fi transparente. Estas aplicações incluem bombas de infusão, dispositivos de monitoramento de oxigênio e camas inteligentes, além de aplicativos de informações críticas como prontuários médicos eletrônicos e de acesso em tempo real a exames de raio-x e ressonância magnética.
Os provedores de saúde podem utilizar os equipamentos e tecnologias de Wi-Fi da Ruckus para garantir uma conexão estável e rápida aos seus pacientes e funcionários em hospitais e clínicas:
- O access point indoor Ruckus R710 oferece alta confiabilidade para ambientes exigentes e de alta densidade. Com os quatro streams da conectividade MU-MIMO, ele pode transmitir simultaneamente para múltiplos clientes Wave 2 nos canais disponíveis mais amplos, o que melhora a eficiência de RF.
- O access point indoor Ruckus R510 fornece a combinação ideal de desempenho, confiabilidade e cobertura para ambientes de média densidade. Ele fornece altas taxas de dados, de até 1200 Mbps, com inteligência Wi-Fi líder do setor para estender o alcance e atenuar a interferência.
- O access point indoor móvel sem fio Ruckus M510 foi projetado para utilizar as redes LTE como backhaul e se conectar via rede sem fio a qualquer rede corporativa, sem a necessidade de uma conexão Ethernet cabeada. É o equipamento apropriado para a área de emergência.
- A tecnologia de canal dinâmico ChannelFly™ usa aprendizado de máquina para encontrar automaticamente os canais menos congestionados.
- A tecnologia patenteada de antena adaptativa BeamFlex+™ da Ruckus amplia a cobertura enquanto atenua a interferência utilizando padrões de antenas multidirecionais.
- A família Ruckus ICX de switches com formato fixo simplifica a configuração e o gerenciamento da rede, aprimora a segurança, facilita a resolução de problemas e torna fácil a realização de atualizações. Múltiplos SSIDs e portas do switch ajudam a oferecer suporte a serviços como VoIP, IPTV, acesso à Internet de alta velocidade e conectividade de dispositivos nos quartos dos pacientes.
O Wi-Fi não é apenas mais uma forma de conectividade. É também uma fonte de valiosa inteligência empresarial que permite às organizações agruparem dados comportamentais e demográficos dos usuários, gerando possibilidades de novos fluxos de receita através de serviços para pacientes ou a venda de publicidade.
O uso das redes Wi-Fi para enviar e receber dados de dispositivos voltados para consumidores ou máquinas críticas locais permite que as organizações de saúde melhorem o compartilhamento de informações entre o homem e a máquina, simplificando os processos hospitalares e aliviando as cargas de trabalho das equipes, enquanto melhoram o atendimento aos pacientes.
As redes Wi-Fi convidadas para pacientes e visitantes significa mais produtividade durante os longos períodos de espera e a possibilidade de pacientes internados se manterem facilmente conectados a amigos e familiares.
As redes Wi-Fi se tornaram uma ferramenta poderosa, que ajuda a melhorar a eficiência da comunicação com os pacientes. Os provedores de saúde podem utilizar o portal de suas redes Wi-Fi para interagir com todos os presentes na instituição em tempo real. Por exemplo, eles podem compartilhar informações de saúde com pacientes, mantê-los atualizados sobre consultas e cuidados preventivos, incluindo lembretes sobre os próximos checkups, promoções sobre iniciativas médicas e novos serviços clínicos.
As organizações de saúde que investem na Internet das Coisas precisam compreender como os dispositivos adicionados impactam a rede. Dispositivos de Internet das Coisas (IoT) na área de saúde estão se tornando mais comuns na indústria, conforme muitas organizações enxergam valor do monitoramento de ativos e da saúde dos pacientes de forma digital.
Os provedores usam as tecnologias de IoT para manter o controle de ferramentas e suprimentos médicos, bem como monitorar equipamentos para que os funcionários saibam quando a manutenção é necessária.
Os pacientes gostam muito da capacidade de se comunicarem facilmente com os entes queridos, de utilizarem serviços de entretenimento como TVs, filmes e audiobooks, acessarem suas redes sociais, aplicativos e informações gerais online. Os provedores de saúde precisam ir além de uma conexão de Internet para atender as expectativas dos pacientes e oferecer uma solução transparente que preencha as lacunas entre o hospital e suas casas.
Junto com o rastreamento de métricas de tempo, os provedores de saúde também podem usar as redes Wi-Fi para o mapeamento da localização dos pacientes. Eles podem aprender onde os pacientes se perdem dentro do hospital ou do consultório médico, descobrir maneiras de melhorar a sinalização e de tornar o fluxo de pessoas melhor. Uma rede Wi-Fi inovadora e moderna é a chave para garantir que os pacientes tenham a melhor experiência hospitalar.
Acompanhe a Ruckus Networks no LinkedIn e no Facebook em português para saber das novidades.
About Ruckus Networks
Ruckus Networks, an ARRIS company, is redefining connectivity around the globe. With our partners, we build secure wired and wireless access networks for organizations that place a premium on connectivity experiences for end users as well as simplicity. Follow Ruckus on Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube and subscribe to our blog.
About ARRIS
ARRIS International plc (NASDAQ: ARRS) is powering a smart, connected world. The company's leading hardware, software and services transform the way that people and businesses stay informed, entertained and connected. For more information, visit www.arris.com.
For the latest ARRIS news:
- Check out our blog: ARRIS EVERYWHERE
- Follow us on Twitter: @ARRIS
Copyright © 2018 ARRIS Enterprises, LLC. Todos os direitos reservados. Ruckus, Ruckus Networks, o logotipo da Ruckus, as marcas Cloudpath, BeamFlex e SmartZone são registradas nos EUA e em outros países. Outros nomes e marcas mencionados neste documento ou site da web pertencem aos seus respectivos proprietários.